Configurer une vidéo

Insérez un conteneur de fichier vidéo dans votre projet et placez-y un fichier vidéo. Utilisez des fichiers vidéo locaux du projet ou des vidéos distantes.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez
    Nouveau
    Contenus
    Vidéo
    .
  2. Dans
    Chemin
    , plusieurs options s’offrent à vous :
    • Sélectionnez
      Parcourir
      et sélectionnez la vidéo locale à afficher.
      CONSEIL:
      Pour trouver des éléments, commencez à saisir le nom de l’élément à rechercher dans
      Sélectionner un fichier
      .
      Si le fichier n’apparaît pas dans
      Sélectionner un fichier
      , sélectionnez
      Importer des fichiers
      , puis dans
      Importer des fichiers
      , sélectionnez le fichier à importer et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Entrez l’adresse du fichier vidéo distant à afficher.
  3. (facultatif) Définissez les options de lecture automatique.
    • Lecture automatique
      . La vidéo sera lue automatiquement. Désactivé par défaut.
    • Son coupé
      . La vidéo sera lue sans son. Désactivé par défaut.
    • Boucles
      . Spécifie le nombre de fois que la vidéo sera lue. La valeur par défaut est
      1
      .
  4. (facultatif)
    Son coupé
    .
  5. (facultatif) Définissez les propriétés
    Apparence
    et
    Taille et disposition
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal