Retirer un dispositif cible

Retirez les dispositifs cibles dont vous n’avez plus besoin.
  1. Dans la barre d’outils principale, en regard de
    Exécuter
    , sélectionnez le menu déroulant cible.
  2. (facultatif) Dans
    Paramètres du dispositif cible
    , pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activez
    Dispositifs distants actifs
    .
    CONSEIL: Actualisez les dispositifs cibles distants en sélectionnant
    Actualiser
    .
  3. Sélectionnez un dispositif cible.
  4. Sélectionnez
    Retirer le dispositif cible sélectionné
    .
  5. Dans
    Paramètres du dispositif cible
    , sélectionnez
    Retirer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal