Étiquette modifiable

Permet d'afficher une description modifiable d'un élément.

Cas d’utilisation

Permettez aux utilisateurs autorisés de modifier les étiquettes directement dans l’interface de la
Application FactoryTalk Optix
. Ainsi, les utilisateurs autorisés peuvent améliorer rapidement la localisation de l’interface.

Exemple

Étiquette modifiable - Mode d’affichage
animated graphic of an editable lable control
Étiquette modifiable - Mode d’édition
animated graphic of an editable lable control
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal