- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Session.ChangeUser(username, password)
Authentifie un autre utilisateur dans la session, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe transmis dans les arguments.
bool ChangeUser(stringusername, stringpassword);
Arguments
- username(string)
- Nom d'utilisateur avec lequel vous souhaitez authentifier la session.
- password(string)
- Mot de passe utilisateur avec lequel vous souhaitez authentifier la session.
Renvoie
- bool
- false
- L'authentification a échoué.
- true
- L'authentification a réussi.
Exemples
var user = userTextbox.Text; var pwd = passwordTextbox.Text; Session.ChangeUser(user, pwd);
Fournir une réponse