Ajouter des éléments d’interface utilisateur prédéfinis

Ajoutez un formulaire de connexion, une étiquette de nom d’utilisateur et une horloge NetLogic à partir des bibliothèques de modèles.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Ajouter et configurer le formulaire de connexion :
    1. Dans , recherchez
      Login Form
      .
    2. Sous
      Composants
      , faites glisser
      Formulaire de connexion
      vers
      MainWindow (type)
      dans
      Vue de projet
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Utilisateurs
      et
      ProjectName
      Sécurité
      Utilisateurs
      UsersPersistentSettings
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Ajouter et configurer l’étiquette de nom d’utilisateur :
    1. Dans , recherchez
      Username Label
      .
    2. Sous
      Composants
      , faites glisser
      Étiquette de nom d’utilisateur
      vers
      MainWindow (type)
      dans
      Vue de projet
      .
  4. Ajouter l’horloge NetLogic :
    1. Dans la fenêtre
      Bibliothèques
      , recherchez
      Clock
      .
    2. Sous
      Composants
      , faites glisser
      Horloge
      vers
      NetLogic
      dans
      Vue de projet
      .
  5. Dans la fenêtre
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal