Créer une grille d'alarmes

Créez une
Grille d’alarmes
pour afficher l’état de chaque alarme sur une ligne.
  1. Personnalisez les objets inclus dans
    Grille d'alarmes
    pour modifier l'aspect de la grille et afficher des informations spécifiques sur les alarmes.
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  4. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Grille d’alarmes
    vers un dossier du dossier
    Interface utilisateur
    .
    GrilleD’alarmes# (type)
    s'affiche.
  5. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  6. (Facultatif) Dans l’éditeur, sélectionnez la grille d’alarmes et les boutons de la grille d’alarmes pour personnaliser les
    Propriétés
    et les
    Événements
    de la grille ainsi que les boutons. Par exemple, pour modifier l'apparence de la grille :
    • Couleur de la ligne
      . Sélectionnez la ligne de couleur d’arrière-plan ou
      Ajouter un lien dynamique
      pour lier une balise avec la valeur de la couleur.
    • Couleur du texte de la ligne
      . Sélectionnez la couleur du texte dans la grille d’alarmes ou
      Ajouter un lien dynamique
      pour lier une balise avec la valeur de la couleur.
  7. (Facultatif) Pour afficher des informations supplémentaires sur les alarmes lors de l’exécution, sélectionnez
    AlarmsDataGrid
    et ajoutez des colonnes :
    1. Dans
      Propriétés
      , après
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis le type de colonne à afficher tout à droite de la grille :
      • Colonne de texte
        . Colonne contenant du texte statique.
      • Colonne de texte modifiable
        . Colonne contenant du texte que vous pouvez modifier lors de l'exécution.
      • Colonne d'image
        . Colonne qui affiche un graphique.
    2. Dans
      Propriétés
      , développez
      Colonnes
      et faites défiler jusqu'à la nouvelle colonne
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées#
      .
    3. Dans la section
      Texte
      de la colonne, sélectionnez
      Ajouter un lien dynamique
      .
    4. Dans la fenêtre Lien dynamique, accédez à
      Alias
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      , puis sélectionnez la propriété de l’événement d’alarme.
      Pour afficher les propriétés par type d’alarme, développez les événements d’alarme identifiés par
      .
      CONSEIL: Par défaut, la
      Grille d’alarmes
      affiche toutes les alarmes activées et actives. Pour afficher uniquement certaines alarmes lors de l’exécution, consultez la rubrique Créer un filtre d'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal