Configurer le mappage des systèmes de mesure
Utilisez les unités d’ingénierie préférées dans les systèmes d’unités associés aux paramètres régionaux du projet. Mappez des unités personnalisées dans les systèmes suivants : Système international d’unités, Système d’unités de mesure américaines, Système d’unités impériales.
CONSEIL:
Les paramètres régionaux de la session déterminent le système de mesure des données affichées. Par exemple, une session ayant un environnement régional en-US affiche les températures en degrés Fahrenheit.
Conditions préalables
(facultatif) Définissez des unités d’ingénierie personnalisées. Consultez la rubrique Créer un dictionnaire d’unités d’ingénierie.
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud racine du projet.CONSEIL: Le nœud racine se trouve en haut de laVue de projetet porte le même nom que votre projet.
- DansPropriétés, en regard deMappage des systèmes de mesure, sélectionnezModifier à l’aide de l’éditeur de système de mesure.
- Pour ajouter une ligne au mappage des systèmes de mesure, sélectionnez.
- Pour modifier une ligne du mappage des systèmes de mesure, passez le curseur de la souris sur une cellule, sélectionnez la flèche déroulante et sélectionnez une valeur.Deindique la quantité d’entrée de votre choix ou la valeur du capteur à convertir. Les unités de mesure sélectionnées seront traduites en quantité équivalente pour les différents paramètres régionaux dans les colonnes suivantes :
- Système international d’unités
- Unités de mesure américaines
- Système d'unités impériales
- (facultatif) Pour supprimer une ligne du mappage des systèmes de mesure, sélectionnez une cellule dans la ligne du mappage des systèmes de mesure, puis sélectionnez.Supprimer
De | Système international d’unités | Unités de mesure américaines | Système d'unités impériales |
---|---|---|---|
Volume : litre [l] | litre [l] | quart (US) [qt (US)] | quart (UK) [qt (UK)] |
Fournir une réponse