Systèmes de mesure

Affichez les données dans le système de mesure pour les paramètres régionaux de la session actuelle.
Les systèmes de mesure sont les suivants :
  • Système de mesure international
  • Système de mesure des États-Unis
  • Système impérial britannique
S’il n’est pas spécifié pour chaque utilisateur ou chaque session, le système de mesure est basé sur le pays indiqué dans les paramètres régionaux. Les objets
Session
et
Utilisateur
de l’interface utilisateur associent un système de mesure à une langue. Par exemple, it-US affiche le texte en italien, mais les données du système de mesure des États-Unis. Vous pouvez afficher des données en unités de mesure qui ne sont pas standard pour le système de mesure ou créer des unités de mesure personnalisées.
CONSEIL:
Utilisez l'éditeur
Carte des systèmes de mesure
pour afficher les unités de mesure des différents systèmes de mesure. Pour ouvrir l’éditeur, sélectionnez le nœud racine du projet, puis sélectionnez
Editor
dans la propriété
Carte des systèmes de mesure
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal