Développer une interface permettant le basculement entre les paramètres régionaux

Créez une étiquette localisée et deux boutons permettant de modifier la langue de l’interface.
Exemple d’application - Paramètres régionaux anglais
Exemple d’application - Paramètres régionaux polonais
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
SwitchLocales.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal