Modifier le dictionnaire de localisation

Ajoutez les paramètres régionaux polonais (pl-PL) et localisez les chaînes.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez le dossier
    Traductions
    .
  2. Double-cliquez sur
    DictionnaireDeLocalisation1
    .
  3. Ajoutez les paramètres régionaux pl-PL. Consultez la rubrique Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation.
  4. Localisez des chaînes. Consultez la rubrique Traduire une chaîne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal