Ajouter un traceur de ligne scalaire

Ajoutez un traceur de ligne scalaire pour visualiser la distance entre deux valeurs variables.
Conditions préalables
  1. Pour ajouter un traceur de ligne scalaire
  2. Créez deux variables de type de données Number.
    Pour plus d’informations, consultez Variables.
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Traceurs
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Traceur de ligne scalaire
    .
  4. Créez des liens dynamiques entre les propriétés
    X
    et
    Y
    et les variables.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal