Configurer un graphique XY

Configurez un graphique XY pour visualiser les données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Graphique XY
    .
  2. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , définissez les éléments suivants :
    • Zoom
      . Niveau de zoom du graphique.
    • Centre X
      . Coordonnées X par rapport au centre du graphique.
    • Centre Y
      . Coordonnées Y par rapport au centre du graphique.
    • Clé visible
      . Affichez ou masquez la légende des traceurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal