Politique de sécurité minimale
OPC UA nécessite des politiques de sécurité pour les clients et les serveurs. Chaque politique définit un ensemble d'algorithmes ainsi que la longueur des clés pour sécuriser l'échange de messages client-serveur.
Politiques de sécurité disponibles
Vous pouvez sélectionner une politique de sécurité :
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- NoneCONSEIL: Cette option est uniquement valide si aucune signature de message ni aucun chiffrement n'est effectué. Consultez la rubrique Mode de sécurité de message minimal.
Spécifications des certificats OPC UA
Les politiques prises en charge par la norme OPC UA sont mises à jour régulièrement. Certaines politiques déconseillées (par exemple
Basic128Rsa15
ou Basic256
) sont uniquement prises en charge pour la compatibilité descendante.La politique de sécurité minimale requise par le serveur pour le client est définie dans les propriétés de l’objet serveur OPC UA.
Pour plus d'informations sur les politiques de sécurité, consultez les spécifications OPC UA.
security
security policy
Fournir une réponse