Développer une méthode pouvant être appelée par des clients OPC UA externes

Créez un objet avec une méthode OPC UA personnalisée que vous pouvez appeler à partir d’un client OPC UA externe.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
MethodForExternalClients.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
  1. Sélectionnez
    Exécuter
    pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
  2. Connectez-vous au serveur OPC UA à partir d’un client externe et appelez la méthode exposée par l’objet publié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal