Publier l’objet

Ajoutez un serveur OPC UA et publiez l’objet qui expose une méthode OPC UA.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    OPC-UA
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Serveur OPC UA
    .
    ServeurOPCUA
    s’affiche sous
    OPC-UA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Nœuds à publier
    , sélectionnez
    Add
    .
    Une configuration de nœuds à publier s'affiche sous
    Nœuds à publier
    .
  3. Sous
    Configuration1
    , en regard de
    Nœuds
    , sélectionnez
    Add
    .
  4. Dans
    Vue de projet
    , faites glisser
    MyObject1
    à côté de
    Nœud1
    dans
    Propriétés
    .
  5. (Facultatif) Ajustez les autres préférences du serveur OPC UA. Consultez la rubrique Ajouter un serveur OPC UA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal