Clauses CREATE
Les instructions
CREATE
prennent partiellement en charge TABLE
et INDEX
.
IMPORTANT:
Les instructions
CREATE
, notamment TABLE
et INDEX
, ne sont pas prises en charge par l’analyseur de base de données Influx. Seul un schéma explicite peut être géré ou modifié à l’aide de l’API cliente. Pour plus d’informations, consultez https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/.Exemples
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
Fournir une réponse