Développer une zone de liste modifiable pour sélectionner des styles
Créez une zone de liste modifiable pour choisir différents styles d’application. Sélectionnez un style dans la zone de liste modifiable pour modifier le style de l’application lors de l’exécution.
Exemple d’application


NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
StylePicker.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- (Facultatif) Ajoutez d’autres objets graphiques.Par exemple, ajoutez un bouton et une étiquette. Pour plus d’informations, consultez Objets graphiques.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse