Créer une image SVG avancée
Conditions préalables
Téléchargez l’image star_rectangle.zip.
- Pour créer une image SVG avancée
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Double-cliquez surMainWindow (type).
- Double-cliquez sur l’image videsur la zone de dessin.
- Sélectionnez.Importer des fichiers
- DansImporter des fichiers, sélectionnez le fichier à importer, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse