Développer un bouton qui anime une image SVG
Configurez un objet Image SVG avancée pour animer l’image lors de l’exécution.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
RotateImage.zipExemple d’application

Conditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse