Attribuer un utilisateur à un groupe ou un rôle
Gérez les utilisateurs et les groupes à partir de la page du tableau de bord pour attribuer des utilisateurs à des groupes et à des rôles afin de créer une hiérarchie de droits.
Créez des utilisateurs, des groupes et des rôles, puis attribuez des utilisateurs aux groupes et aux rôles.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, effectuez l’une des actions suivantes :
- SousUtilisateurs, faites glisser un utilisateur vers un groupe sousGroupesou vers un rôle sousRôles. Vous pouvez également faire glisser un groupe ou un rôle vers un utilisateur. MaintenezMajouCtrlenfoncée pour sélectionner des sélections consécutives ou multiples et les faire glisser.
- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs, sélectionnezAttribuer à des groupes ou à des rôles, sélectionnez les groupes et les rôles, puis sélectionnezAppliquer.
CONSEIL:s’affiche en regard d’un groupe ou rôle déjà attribué à un utilisateur. Vous pouvez ajouter l’utilisateur à un groupe ou à un rôle à partir de
Vue de projeten le faisant glisser vers le groupe ou le rôle dansVue de projet.
L’utilisateur s’affiche sous le groupe sur la page du tableau de bord.
assign
hierarchy
privilege
Fournir une réponse