Développer une jauge linéaire limitée

Développez une interface qui vous permet de modifier la valeur actuelle d’une variable ainsi que ses valeurs maximale et minimale.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ConstrainedLinearGauge.zip
Conditions préalables
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal