Configurer un graphique en secteurs

Configurez un objet
Graphique en secteurs
pour obtenir des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Graphique en secteurs
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , effectuez l’une des actions suivantes :
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Modèle
      et le nœud de projet. Cela permet d'obtenir les valeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.
      Par exemple, sélectionnez le dossier
      Modèle
      avec les objets contenant des données. Pour plus d’informations, consultez Nœuds de projet.
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Modèle
      et un objet de base de données. Cela permet d’obtenir les données contenues dans les tables de bases de données.
      Par exemple, sélectionnez un objet Base de données intégrée, ODBC ou InfluxDB. Pour plus d’informations, consultez Base de données.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissant
    ItemKind
    .
    CONSEIL:
    La propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.
    Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objet
    Motor
    , la propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec la référence au type
    Motor
    . Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    , etc.).
  4. (Facultatif) Dans
    Requête
    , saisissez une requête SQL standard pour filtrer les éléments obtenus à partir d’une base de données ou de nœuds de projet, comme spécifié dans
    Modèle
    .
    Pour plus d’informations, consultez Requêtes SQL.
    Par exemple :
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. Configurez les étiquettes du graphique en créant un lien dynamique entre
    Étiquette
    et un argument de variable, tel que
    @BrowseName
    .
  6. (Facultatif) Dans
    Valeur
    , créez un lien dynamique entre une valeur de propriété pertinente.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal