Afficher les événements du journal des alarmes dans le fuseau horaire UTC
Lors de l'exécution, l'objet
Grille de données
du widget Grille d'historique des alarmes
affiche la date et l'heure dans la colonne Horodatage
. L'heure s'affiche dans le fuseau horaire local du dispositif à l'aide de la propriété LocalTime
des événements. Affichez les événements du journal des alarmes dans le fuseau horaire standard UTC en configurant leur propriété Heure
.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sousWidgets, faites glisser l'objetGrille d'historique des alarmesvers le dossier souhaité dans le dossierInterface utilisateur.Le widget s'affiche alors dans le nœud.
- Lorsque laGrille de donnéesdu widget est sélectionnée, sélectionnezdans la propriétéModifier le lien dynamiqueTextede l’horodatageou d’une autre colonne.
- Dans la fenêtre Liens dynamiques, sélectionnez.
- ChoisissezSélectionner.
Fournir une réponse