Ajouter un chargeur de panneau et un NetLogic

Créez un chargeur de panneau et ajoutez le NetLogic Modifier la page via une balise.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Chargeur de panneau
    .
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Change Page From Tag
  4. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Modifier la page via une balise
    vers
    MainWindow (type)
    .
  5. Dans
    propriétés
     :
    1. Créez un lien dynamique entre
      PanelLoader
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      ChargeurDePanneau1
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      PageChangeTag
      et
      ProjectName
      Modèle
      Variable1
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      ScreensFolder
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      Vues
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal