Approuver une connexion à distance à un dispositif depuis FactoryTalk Remote Access
Si vous vous trouvez sur un panneau et que l’option
Approuver l’accès distant
est activée dans l’application FactoryTalk Remote Access
, vous pouvez recevoir des demandes d’utilisateurs de FactoryTalk Remote Access
qui tentent de se connecter au dispositif à distance. Vous devez alors approuver ou refuser une demande de connexion au dispositif distant.- Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widgetFactoryTalk Remote Access.Si vous avez créé votre projet à l’aide du modèle OptixPanel sur la page de démarrage, sélectionnezParamètres, puis sélectionnezFT Remote Access.
- La partieConnexionsdu widget affiche laversion de FT Remote Access Runtimeen cours d’exécution sur le dispositif.Un message s’affiche en bas du widget FT Remote Access pour approuver ou refuser la demande.
- Pour autoriser l’utilisateurFactoryTalk Remote Accessà se connecter au dispositif distant, sélectionnezOuipour approuver la connexion ouNonpour refuser la demande.
Fournir une réponse