Bouton à impulsion
Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. Inclut les propriétés Durée de maintien minimale et Durée de maintien maximale.
Événements
Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement | Généré lors de l’exécution quand |
---|---|
Événement MouseClick | Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché. |
Événement MouseDown | Un objet est enfoncé ou touché. Utilisez ces méthodes pour configurer le comportement de l’événement MouseDown :
|
Événement MouseUp | L’objet enfoncé ou touché est relâché. |
Exemple
Bouton à impulsion par défaut

Fournir une réponse