Importer une Application FactoryTalk Optix

Pour déployer une
Application FactoryTalk Optix
exportée, déplacez le fichier vers le dispositif cible et exécutez le fichier.
  1. Pour importer une
    Application FactoryTalk Optix
  2. Déplacez les fichiers exportés vers le dispositif cible.
    Par exemple, connectez le lecteur USB comprenant l’application exportée au dispositif cible.
  3. Exécutez
    Application FactoryTalk Optix
    sur le système cible :
    • Sur les dispositifs
      Windows®
      cibles, dans le dossier
      FTOptixApplication
      , double-cliquez sur
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sur les dispositifs cibles Linux, dans le terminal :
      1. Saisissez
        cd
        FTOptixApplication
        pour accéder au répertoire
        FTOptixApplication
        .
      2. Saisissez
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        pour rendre l'exécution exécutable.
      3. Saisissez
        sudo chmod +x openssl
        pour rendre la bibliothèque openssl exécutable.
      4. Saisissez
        ./FTOptixRuntime
        pour lancer l’application.
    • Dans
      OptixPanel
      , accédez à l’interface Web, puis sélectionnez
      Importer
      sous
      Charger l’application à partir d’une clé USB
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal