Exporter une application FactoryTalk Optix
Exportez une
Application FactoryTalk Optix
afin de déployer l’application sur des dispositifs cibles qui ne sont pas accessibles sur le réseau. Pour exporter l’application, spécifiez la plateforme sur laquelle l’application exportée sera déployée.- Sélectionnez la flèche en regard de, puis sélectionnez .Enregistrer
- Sélectionnez la plateforme du dispositif cible :
- Windows x86 64 bits. Exportez le dossier de projet principal avec tous les dossiers et fichiers d’application à déployer sur n’importe quel ordinateur Windows.
- Ubuntu 22.04 x86 64 bits. Exportez le dossier de projet principal avec tous les dossiers et fichiers d’application à déployer sur un dispositif cible doté d’un système d’exploitation Ubuntu.
- OptixPanel/Calcul embarqué en périphérie. Exportez l’application à déployer vers un OptixPanel. Lorsque vous sélectionnez cette option, renseignez les champs facultatifs :
- Mot de passe. Saisissez un mot de passe facultatif pour le projet exporté. Vous serez invité à saisir le mot de passe lors de l’importation de l’application dans le dispositif cible.
- Chiffrer le projet sur le dispositif. Chiffrez le projet sur l’OptixPanel.
- Télécharger le projet source sur le dispositif. Téléchargez le projet exporté sur l’OptixPanel.
- ThinManager. Exportez l’application pour l’utiliser dans ThinManager. Le fichier zip obtenu contient à la fois l’application et le système d’exploitation Ubuntu. Exportez l’application à déployer vers un dispositif client léger à l’aide du logiciel Thin Manager.
- DansEmplacement, saisissez le chemin d’accès au dossier pour enregistrer laApplication FactoryTalk Optixou naviguez jusqu’au dossier et sélectionnez-le.NOTE: Un dossier ne peut contenir qu’une seuleApplication FactoryTalk Optix. ChaqueApplication FactoryTalk Optixdoit utiliser un dossier distinct.
- SélectionnezExporter.
- Si l’application existe déjà dans le dossier spécifié, sélectionnezOKpour l’écraser ouAnnulerpour spécifier un autre dossier.Une fenêtre de progression s’affiche lors de l’exportation de laApplication FactoryTalk Optix. Une fois l’exportation terminée, un message s’affiche indiquant que l’exportation de laApplication FactoryTalk Optixa réussi à l’emplacement spécifié.
- Pour les plateformes OptixPanel/de calcul embarqué en périphérie et ThinManager, ouvrez le dossier contenant l’application en sélectionnant le lien dans le message.Le fichier zip contenant l’application s’affiche dans le chemin spécifié.
Une fenêtre de progression s’affiche lors de l’exportation de la
Application FactoryTalk Optix
. Une fois l’exportation terminée, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer que l’exportation de la Application FactoryTalk Optix
a réussi à l’emplacement spécifié.export
Fournir une réponse