Créer une variable analogique

Créez une variable analogique indiquant la température.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Variable analogique
  2. Configurer la variable :
    1. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      VariableAnalogique1 (Float)
      sur
      50
      .
    2. En regard de la valeur de la propriété, sélectionnez
      <Aucun>
      , puis sélectionnez
      Température : degrés Fahrenheit
    3. Sous
      EURange
      , définissez
      Limite basse
      sur
      -10
      .
    4. Définissez
      Limite haute
      sur
      60
      .
    5. Définissez
      Contraindre
      sur
      Vrai
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal