Développer une jauge avec une unité d’ingénierie localisée
Créez une jauge linéaire qui affiche la température actuelle dans un format adapté à l’utilisateur connecté.
Exemple d’application - Degrés Celsius (it-IT)

Exemple d’application - Degrés Fahrenheit (en-US)

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
LocalizedEngineeringUnitGauge.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse