Exporter les chaînes traduites vers un fichier CSV

Exportez les chaînes à utiliser dans un autre projet pour éviter d’avoir à recréer et à traduire les chaînes. Exportez les chaînes traduites vers un fichier CSV, en utilisant le script prédéfini dans la bibliothèque de modèles.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Sélectionnez
    Scripts
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Importation et exportation de traductions
    vers le nœud du projet ou le dossier
    Traductions
    .
  4. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Lorsque l’option
    Importer et exporter des traductions
    est sélectionnée, dans
    Propriétés
    , dans
    CSVPath
    , recherchez et sélectionnez le fichier .CSV.
  6. Dans
    CharacterSeperator
    , sélectionnez le séparateur.
  7. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Importer et exporter des traductions
    , puis sélectionnez
    Exécuter ExportTranslations
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal