Ajouter des objets

Ajoutez une étiquette et un NetLogic ClockLogic ou un objet Système comme source de la date et de l’heure actuelles.
  1. Ajoutez une étiquette pour afficher la date et l’heure :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      DateTimeLabel
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal