Développer une étiquette qui affiche la date et heure actuelle

Créez une étiquette et un lien dynamique vers une variable exposée par ClockLogic ou Système pour afficher la date et l’heure actuelles lors de l’exécution.
Exemple d’application
Application qui affiche la date et l’heure actuelles lors de l’exécution.
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
DisplayCurrentDateTime.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal