Créer une logique d’application
Créez un lien dynamique entre l’étiquette et l’objet ClockLogic ou Système.
- DansVue de projet, sélectionnezDateTimeLabel.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet l’une des options suivantes :
- .
- .
- .
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.CONSEIL:Lors de la création du lien dynamique, utilisezFormatpour sélectionner un format de date et d’heure différent.Si vous obtenez l’heure à partir de ClockLogic, vous pouvez développer les nœudsHeureouUTCTimepour accéder aux variablesAnnée,Mois,Jour,Heure,MinuteetSeconde.
Fournir une réponse