Développer des panneaux avec un adressage relatif des objets
Développez un type de panneau avec un adressage relatif des objets pour faciliter la création d’instances de panneau.
Exemple d’application

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
RelativeAddressing.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse