Créer des instances MotorPanel
Instanciez le type MotorPanel et créez les liens dynamiques requis.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surMainWindow (type)et sélectionnez deux fois.SousMainWindow (type),MotorPanel1etMotorPanel2s’affichent.
- SélectionnezMotorPanel1et, dansPropriétés, créez un lien dynamique entreMotorAliaset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SélectionnezMotorPanel2et, dansPropriétés, créez un lien dynamique entreMotorAliaset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
En fonction des valeurs
MotorAlias
, les valeurs MotorExt
sont définies automatiquement.Fournir une réponse