Configurer une alarme numérique

Configurez une simple alarme booléenne qui vous avertit des problèmes rencontrés avec Motor1 lors de l’exécution.
CONSEIL: Par défaut, une alarme numérique se déclenche lorsque sa
Variable d’entrée
est égale à 1.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Alarmes
    et sélectionnez
    Nouveau
    Alarme numérique
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre la
    Variable d’entrée
    et la variable
    Motor1Alarm
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Dans
    Message
    , saisissez un message d’avertissement.
    Par exemple, saisissez
    Motor1 alarm
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal