Animer un objet graphique

Ajoutez et configurez des propriétés d’animation de nombres, séquentielle ou parallèle pour animer un objet.
CONSEIL: Les animations ne modifient pas les valeurs réelles des propriétés des objets et sont beaucoup plus efficaces que des scripts ou des balises pour contrôler les valeurs des propriétés. Pour obtenir des exemples d’animations, téléchargez, extrayez et ouvrez le projet dans AnimationsExample.zip.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet à animer.
  2. Dans la partie supérieure du volet
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Animation de nombres
      . Animez des objets en changeant une valeur par une autre valeur à un moment spécifique.
    • Animation séquentielle
      . Animez des objets avec une transition simple en mode série.
    • Animation parallèle
      . Animez un objet avec une transition simple en mode parallèle.
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une propriété prenant en charge les animations et sélectionner
    Nouveau
    Animation type
    .
  3. (Facultatif) Pour combiner différentes animations pour le même objet, répétez 2.
  4. Configurez les propriétés d’animation. Consultez la rubrique Propriétés d’animation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal