Propriétés d’animation

Configurez les animations en modifiant les propriétés d’animation.
CONSEIL: Pour obtenir des exemples d’animations, téléchargez, extrayez et ouvrez le projet dans AnimationsExample.zip.

Animation de nombres

Animation simple basée sur un changement de valeur de variable à un moment spécifique.
Propriété
Description
De
Valeur de départ de la plage
À
Valeur de fin de la plage
Durée
Durée de l’animation en millisecondes
Interpolation
Type d’interpolation lorsque la valeur d’animation change
Cible
Nœud cible de l’animation
En cours d'exécution
Valeur booléenne
Boucles
Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur
-1
définit une lecture continue de l’animation.

Animation séquentielle

Groupes d’animations exécutés dans un ordre séquentiel.
Propriété
Description
En cours d'exécution
Valeur booléenne
Boucles
Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur
-1
définit une lecture continue de l’animation.

Animation parallèle

Groupes d’animations exécutés dans un ordre parallèle.
Propriété
Description
En cours d'exécution
Valeur booléenne
Boucles
Nombre de lectures d’animation consécutives. La valeur
-1
définit une lecture continue de l’animation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal