Ajouter une zone de sélection numérique

Ajouter une zone de sélection numérique

Créez une variable et une zone de sélection numérique pour contrôler la valeur qui détermine l’affichage ou non d’un panneau.
CONSEIL: Au lieu d’ajouter une variable et une zone de sélection numérique, vous pouvez configurer un pilote de communication et importer une valeur de variable à partir d’un automate. Pour plus d’informations, consultez Pilotes de communication.
  1. Ajoutez et configurez une variable pour la valeur de la boîte de spin :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Variable 1
      et sélectionnez
      Nouveau
      Événement de modification
      .
      CONSEIL: Au lieu d’utiliser un événement de changement, vous pouvez également configurer un événement de transition. Pour plus d’informations sur les requêtes, consultez Événements.
  2. Ajoutez une boîte de spin et liez la valeur de la spin box à la variable :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Boîte de spin
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      Variable1
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal