Attribuer un groupe à un utilisateur ou un rôle

Attribuez des groupes à des utilisateurs et à des rôles pour créer une hiérarchie d’utilisateurs associés à des droits et privilèges.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Sous
      Groupes
      , faites glisser un groupe vers un utilisateur sous
      Utilisateurs
      ou vers un rôle sous
      Rôles
      . Vous pouvez également faire glisser un utilisateur ou un rôle vers un groupe. Maintenez
      Maj
      ou
      Ctrl
      enfoncée pour sélectionner des sélections consécutives ou multiples et les faire glisser.
    • Sélectionnez un ou plusieurs groupes, sélectionnez
      Attribuer
      à des utilisateurs ou à des rôles
      , sélectionnez les utilisateurs et les rôles, puis sélectionnez
      Appliquer
      .
    CONSEIL: Group assigned s’affiche en regard d’un utilisateur ou d’un rôle déjà attribué à un groupe. Vous pouvez ajouter le groupe à un utilisateur ou un rôle à partir de
    Vue de projet
    en le faisant glisser vers l’utilisateur ou le rôle dans
    Vue de projet
    .
Le groupe est affiché comme attribué à l’utilisateur ou au rôle sur la page du tableau de bord
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal