Ajouter un groupe

Les groupes déterminent l’organisation d’un système. Par exemple, un système peut comporter des groupes de remplissage et d’emballage.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, sous
    Groupes
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Dans
    Ajouter un groupe
    , sous
    Nom
    , entrez le nom du groupe.
  4. (facultatif) Si des utilisateurs ont été créés, sous
    Attribuer un utilisateur à des groupes
    , sélectionnez les utilisateurs à attribuer au groupe.
  5. (facultatif) Si des rôles ont été créés, sous
    Attribuer des rôles à un groupe
    , sélectionnez les rôles à attribuer au groupe.
  6. Sélectionnez
    Ajouter
    .
    CONSEIL: Pour créer un groupe dans la
    Vue de projet
    , sous
    Sécurité
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Groupes
    pour ajouter un groupe, ou sélectionnez un groupe pour ajouter un sous-groupe, puis sélectionnez
    Nouveau
    Groupe
    .
Le nouveau groupe s’affiche sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal