Créer un message d’alarme dynamique

Créez un message d’alarme qui apparaît lors de l’exécution lorsque l’alarme est active. Par exemple, créez un message indiquant qu’un débit ou un niveau est dangereusement bas lorsque l’alarme est active.
Conditions préalables
  1. Pour créer un message d’alarme dynamique
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'alarme.
  3. Dans
    Propriétés
    , sous
    Message
    , sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    , puis
    Avancé
    .
  4. Dans l’
    Éditeur de liens dynamiques
    , sous
    Message
    , sélectionnez
    Add
    , puis
    Formateur de chaîne
    .
  5. Dans
    Lien dynamique
    , sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    .
  6. Spécifiez la
    Valeur d’entrée
    de l’alarme comme source pour le lien dynamique.
  7. Dans
    Format
    , entrez le texte du message d’alarme en utilisant l’espace réservé
    {0}
    pour identifier la valeur de la variable source.
  8. Sélectionnez si nécessaire pour définir la direction du lien.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal