Modifier une énumération
Modifiez les membres d’un objet d’énumération existant.
- DansVue de projet, double-cliquez surÉnumération.#L’éditeur d’énumération s’affiche dans l’éditeur.
- Dans l’éditeur, gérez les membres d’énumération :
- Pour ajouter un membre, sélectionnezet complétez les éléments suivants :
- Valeur. Valeur du membre d’énumération. La valeur est généralement un nombre entier consécutif.
- Nom d'affichage. Nom du membre d’énumération.
- Description. Informations supplémentaires sur le membre d’énumération.
- Pour modifier uneValeur, unNom d’affichageou uneDescription, double-cliquez sur la cellule correspondante et saisissez une nouvelle valeur.
- Pour retirer un membre, sélectionnez une cellule dans la ligne correspondante, puis sélectionnez.Supprimer
Fournir une réponse