Créer une base de données Influx locale

  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données InfluxDB locale
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez la
    Période de conservation
    .
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal