FactoryTalk® Optix dans un système Rockwell Automation

FactoryTalk Optix Studio est un environnement de développement intégré avec une structure de modules fonctionnels pour concevoir et compiler des applications IHM ou Internet des Objets (IdO). FactoryTalk Optix Studio comprend une bibliothèque d’objets prédéfinis qui prend en charge la conception modulaire d’interfaces graphiques, de fonctionnalités et d’opérations logiques d’une application IHM. En utilisant des scripts de langage C# spécifiques, vous pouvez automatiser diverses actions dans la phase de conception et ajouter des fonctions personnalisées à des projets.
FactoryTalk Optix Studio est disponible en tant qu’environnement de développement Web et de bureau que vous utilisez pour assembler des applications FactoryTalk Optix et les déployer sur des systèmes clients. Vous accédez à l’éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio via FactoryTalk Hub.
Vous développez et compilez des applications FactoryTalk Optix dans FactoryTalk Optix Studio. Les applications compilées peuvent être déployées sur des systèmes clients Windows® ou Linux, ou sur des dispositifs Rockwell Automation fermés tels que les terminaux OptixPanel ou les modules de calcul embarqué en périphérie.
Pour trouver la bonne architecture à utiliser dans un système conforme à la norme 21 CFR Part 11, il est important de déterminer comment le système et ses données fonctionneront en continu. Pour les solutions de sécurisation des accès prêtes à l’emploi, les dispositifs Rockwell Automation fermés tels que les terminaux OptixPanel ou les modules de calcul embarqué en périphérie sont conçus pour limiter l’accès au système d’exploitation et aux fichiers des dispositifs. Dans certains cas, il peut être préférable d’avoir recours à des systèmes informatiques internes pour normaliser les politiques de sécurité et de gestion des données. FactoryTalk® Optix peut être intégré aux systèmes gérés par un administrateur informatique, ce qui permet de mettre en œuvre les procédures informatiques et les contrôles automatisés appropriés. Dans le cas des systèmes clients Windows® ou Linux, le service informatique est responsable du déploiement des stratégies et des autorisations appropriées pour limiter l’accès.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal