- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
Renvoie un objet C# du type
ResourceURI
, dont l'URIType
ProjectRelative
contient un chemin de fichier relatif au dossier ProjectFiles
.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
Arguments
- path(string)
- Chemin relatif d'un fichier par rapport au dossierProjectFiles.
Renvoie
- ResourceURI
- Un objet C# contenant le chemin d'accès indiqué dans l’argument.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C#
projectRelativeResourceURI
du type ResourceURI
qui contient le chemin relatif Text1.txt
. L'objet est utilisé comme argument de l'API .NET WriteAllText
afin de créer un fichier texte Text1.txt
dans le dossier ProjectFiles
.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fournir une réponse