Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une session
Utilisez
IdleTimeoutEvent
pour que le délai d’expiration d’inactivité s’applique à la totalité de la session. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .SessionD’interfaceUtilisateur# (type)s’affiche dansVue de projet.
- (Facultatif) SurvolezSessionD’interfaceUtilisateur# (type), sélectionnezet saisissez un nouveau nom pour la session d'interface utilisateur.
- DansPropriétés, définissez les valeurs suivantes :
- Durée du délai d’expiration d’inactivité. Saisissez la durée du délai d’expiration.
- Délai d’expiration d’inactivité actif. Définir surVrai.
- SousÉvénementsaprèsIdleTimeoutEvent, sélectionnezAjouter une nouvelle méthode, développezCommandeset sélectionnez à la commande à exécuter lorsque l’événement d'expiration du délai est déclenché.
- Appliquez la session aux moteurs de présentation :
- DansVue de projet, sélectionnez un moteur de présentation.
- DansPropriétés, sousSessions, sélectionnez le type de session d’interface utilisateur.
Pour plus d’informations sur les moteurs de présentation, consultez Moteurs de présentation.
Fournir une réponse