Variables système

Les variables système sont automatiquement créées lorsque vous créez l’objet
Système
dans un projet
FactoryTalk®Optix
. Lorsque vous liez une propriété d’un objet graphique à une variable système, les objets système dans la
Vue de projet
apparaissent sous forme de catégories dans le navigateur de liens dynamiques.
Chaque catégorie contient des variables prédéfinies :
  • Application
    . Variables qui fournissent une valeur de fréquence de clignotement. Ces variables déterminent le nombre de secondes pendant lequel une valeur alterne entre l’affichage et l’effacement d’une valeur.
  • DateTime
    . Variables qui fournissent les valeurs actuelles de date et d’heure du dispositif IHM et vous permettent de configurer la date, l’heure et le fuseau horaire dans le dispositif IHM.
  • Affichage
    . Variables qui fournissent la luminosité, la résolution, l’échelle et l’orientation de la vue.
  • Interfaces réseau
    . Variables qui fournissent les paramètres réseau, tels que les adresses IP pour le dispositif IHM.
  • WiFi
    . Variables qui vous permettent de lier au mode de fonctionnement, au nom du réseau, au mode de sécurité, au nom d’utilisateur, au mot de passe et à l’accès au réseau LAN.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal