Créer un projet

Créez un projet Démarrage rapide afin de développer votre
Application FactoryTalk Optix
.
  1. Ouvrez
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Dans
    Créer un nouveau projet
    , sélectionnez
    Par défaut
    .
  3. Dans
    Nom
    , saisissez le nom du projet.
    Par exemple, saisissez
    QuickStart
  4. (Facultatif) Dans
    Emplacement
    , modifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le projet.
  5. Vérifiez que l’option
    Utiliser le contrôle de version
    est sélectionnée.
  6. Sélectionnez
    Créer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal